This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关选择 USB2.0/USB3.0主机控制器器件的问题

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793966/question-about-selecting-usb2-0-usb3-0-host-controller-device

主题中讨论的其他器件:TUSB7320TUSB7340

大家好、

   我的客户希望使用 USB2.0/USB3.0主机控制器器件、他们希望 CPU 和 USB 控制器之间的接口为 GE 类型。 是否有合适的器件? 如果没有、您能帮助共享我们的 USB 控制器可以使用的接口类型吗? 此外、如果可能、请帮助提供多个推荐器件。 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正泉

    我们有 TUSB7320和 TUSB7340 xHCI 主机控制器、它们使用 PCIe 第2代连接到 CPU。 7320和7340之间的区别是7320是双端口控制器、而7340是4端口控制器。 不建议在新设计中使用这两个控制器、并且支持将受到限制。

    谢谢
    David