主题中讨论的其他器件:ALP
大家好、
我们正在考虑使用采用 YUV422格式的953模式生成。
您能否为 YUV422 8位提供任何脚本或代码?
我还有关于图形生成的一般性问题。
第一
我应该如何设置前沿和后沿?
显示屏是否应该有请求?
2
对每帧的总行数是否有任何限制?
我不明白如何设置每帧的总线数。
例如,设置500条活动线路和每帧1000条总线路是否没有问题?
我们认为在满足 FPD-Link 数据 速率时没有问题、因为它只会增加消隐。
此致、
Tomoaki Yoshida
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们正在考虑使用采用 YUV422格式的953模式生成。
您能否为 YUV422 8位提供任何脚本或代码?
我还有关于图形生成的一般性问题。
第一
我应该如何设置前沿和后沿?
显示屏是否应该有请求?
2
对每帧的总行数是否有任何限制?
我不明白如何设置每帧的总线数。
例如,设置500条活动线路和每帧1000条总线路是否没有问题?
我们认为在满足 FPD-Link 数据 速率时没有问题、因为它只会增加消隐。
此致、
Tomoaki Yoshida
Tomoaki-San、您好!
我在此附上了 UB953 Patgen YUV422 8位(1920x1080p)格式的示例脚本。 通过954/953 EVM 设置、您可以从 ALP 954脚本窗口运行此操作、以查看水平/垂直数据、如下所示。
e2e.ti.com/.../953to954_5F00_patgen_5F00_YUV_5F00_1920x1080p_2D00_4Lanes_2D00_Working.py
第一。 是的、前沿和后沿取决于显示屏。 约10%。
2。 总行数=有效行+消隐(垂直前沿+垂直后沿+垂直同步)
通过上面的示例脚本、您可以看到如何设置各种参数。
谢谢、
Vishy
您好、Vishy-San、
感谢您的支持。
我还不了解色条图形像素数据的预期值。
间接地址0x10、0x11、0x12被描述为每个颜色条的字节数据。 例如、0x10是色条0字节数据、0x11是色条1字节数据。
对于 YUV422 8位、它会变成每像素2字节数据、但它与0x10的关系是什么?
如果我的理解正确、请查看随附的文档。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/YUV422_2D00_8bit-pattern-gen.pdf
我知道、它将设置为从之前电子邮件中教授的脚本中附加的脚本。
您能告诉我颜色条0的 U0、Y0、V0、Y1与间接地址0x10的字节数据之间的关系吗?
此致、
Tomoaki Yoshida