This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS047:与 THC63LVD104C 连接的 LVDS 驱动器?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793887/sn65lvds047-lvds-driver-connected-with-thc63lvd104c

器件型号:SN65LVDS047
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93A

大家好、

我的客户需要一个可以与 另一个电路板上的 THC63LVD104C 连接的 LVDS 驱动器、我们是否有这样的解决方案与它兼容? 非常感谢!

BR  

吴有伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:

    您是说他们需要序列发生器吗? THC65LVD104C 是一款解串器、可在其 LVDS 输入上获取串行数据。

    SN65LVDS93A 应与其兼容。

    此致、
    I.K.