This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:我们为什么需要使用外部电源

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792810/tusb7340-why-should-we-need-to-use-external-power

器件型号:TUSB7340
主题中讨论的其他器件: TUSB8041A

您好、Sirs、

很抱歉、还有一个问题。

根据 USB 规范、有两种电源类型:自供电和总线供电。 如果我们使用总线电源、则功率级为第二级。 我们为什么需要使用外部电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    TUSB7340不是 USB 集线器。 TUSB7340是一款符合 USB 3.0标准的 xHCI 主机控制器。 作为主机控制器、系统 TUSB7340被放置在源 Vbus 上以连接下游器件、其中包括总线供电或自供电的 USB 集线器(即 TUSB8041A 等)、因此需要一个外部电源。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我是否可以知道如何将 PWRON_POLARITY 从0配置为1?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该寄存器设置可通过通过 EEPROM 选项加载的固件进行更改。