This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCA8418:Yocto Linux i2c TCA8418

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793828/linux-tca8418-yocto-linux-i2c-tca8418

器件型号:TCA8418

工具/软件:Linux

您好;

    我有带 BeagleBone Black 接口 i2c 的 TCA8418、但未生成按键时间 IRQ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vimal、

    当您参考 IRQ 时、您的意思是 TCA8418的 INT 正确吗?

    如果是、您是否在寄存器0x01位0中启用了键盘事件中断?

    谢谢、

    -Bobby