This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:CANH、CANL、容差

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793646/tcan1042-q1-canh-canl-tolerence

器件型号:TCAN1042-Q1

您好~

客户想要查看 TCAN1042-Q1低于规格、但无法准确找到数据表。

1) CANH、CANL、输入电压容差  (所需规格:最小0.9、典型值2.0、最大值5.0V、  Rt=60 Ω)

->最小值、典型值、最大值  

2) CANH、CANL 差分输出压摆率(所需规格:最小20、最大40V/us、Rt=60 Ω、C-50pF)

->最小值、最大值

请检查这些规格的以上内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin-Suk、

    1) 1) TCAN1042收发器完全符合 ISO11898-2:2016汽车 CAN 标准、该标准将显性状态差分输入电压范围设置为0.9V 至8.0V。  尽管我们没有在数据表中以这种方式专门列出此规格、但器件符合此标准。

    2) 2)我们仅指定60欧姆、100pF 负载下的典型值差分上升和下降时间。  我知道这与您的请求不完全匹配、但压摆率计算出的典型值为35.6V/us。   

    您能否说明是什么因素导致了客户的压摆率限制?  有时、我们会看到客户限制其压摆率限制、以限制某些运行速度下的 EMC 性能。  但即使在 CAN FD 数据速率下、TCAN1042器件也具有出色的 EMC 性能。  因此、我很想了解客户规范背后的推理。

    谢谢、

    Max Megee

    TI 收发器应用