This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:UL 认证测试报告

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793191/tps65982-ul-certification-test-report

器件型号:TPS65982

您好!

我的客户正在尝试获得其系统认证。 我们是否有认证机构或内部提供的任何测试报告表明 TPS65982已经过200x 短路测试、仍然可以正常工作?

我找到了此主题中提到的 UL 列表、但我想知道我们是否可以分享更多详细信息:

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    UL 测试报告通常是向提出此问题的客户提供的报告。 UL 在各种短路条件和过压条件下测试了 TPS65982。 客户可以使用 UL 产品 IQ 帐户下载每个认证器件的报告:
    www.ul.com/.../

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我们是否有任何关于 IEC 认证 NO88109的报告?

    谢谢、
    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    您应该能够在 UL 产品 IQ 数据库中搜索 E339631并找到相关的 TPS65982认证详细信息。

    谢谢、
    Eric