This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1794:SN65HVD1794将接收自身发送的数据

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793737/sn65hvd1794-sn65hvd1794-will-receive-the-data-that-sent-by-itself

器件型号:SN65HVD1794

大家好、

客户使用 SN65HVD1794作为 RS485接收器、现在有一个问题、即 SN65HVD1794将接收自身发送的数据。 正确吗?

他们忽略软件中的这些数据、但他们不确定是不是正确的? 您可以提出一些想法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    是的、正确。 由于该器件没有用于禁用接收器功能的引脚、因此即使数据是由其自身的驱动器生成的、它也将始终在总线上接收数据。 因此、传输的数据将始终"环回"、如果无效、可由软件忽略。

    此致、
    最大