Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111
大家好、
我有与以下帖子相关的问题。
我们的客户需要在中继器模式(CDR 旁路)下使用 DS110DF111、因为他们需要支持 CDR 不支持的数据速率。
我们建议使用以下寄存器设置。
1)。 寄存器0xFF [2]="1" //访问通道寄存器
2)。 寄存器0x09 [5]="1" //启用覆盖输出多路复用器
3)。 寄存器0x1E [7:5]="000" //选择原始数据(CDR 旁路)
4)。 寄存器0x0A [3:2]="11"// 断言 CDR 复位
5)。 寄存器0x0A [3:2]="00" //取消 CDR 复位
我们有以下问题。
[Q1]如果我们不禁用“锁定监控”、“SBT”、“PPM”和“FLD 检查”功能,会发生什么情况?
[Q2]即使绕过 CDR、我相信 CDR 仍会启用并在后台获取锁定。 当 CDR 无法锁定时、器件通常会将输出静音。 如何强制输出到原始数据,即使在 CDR 处于解锁或旁路状态时也是如此?
此致、
Kawai