This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:要求查看 HD3SS6126原理图

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790963/hd3ss6126-asking-for-the-hd3ss6126-schematic-review

器件型号:HD3SS6126

大家好、

您是否会查看显示器应用的 HD3SS6126原理图?

下面是原理图链接。


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总的来说看起来不错、您不需要电容 C1109/C1110、但 L1105旁边需要两个电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    感谢您的回复。 请提供更多详细信息、说明如何在 L1105旁边放置两个电容器?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、您已经有 C1113/C1114、因此您无需使用 RX