This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:TMDS442的 PCB 布局指南

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789703/tmds442-pcb-layout-guidelines-for-tmds442

器件型号:TMDS442

是否有人可以分享 TMDS442的 PCB 布局指南。 我还有其他问题、如果我为 TMDS442开关制作2层 PCB、而不是4层、将会出现什么问题? 为实现电路板的完美工作、需要采取哪些预防措施。

谢谢、此致、

Chandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高速 TMDS 输入是 TMDS442最关键的路径。 有几个注意事项
    最大限度地减少连接器和器件之间这些传输线路上的不连续性:
    •匹配 TMDS 差分信号的布线长度
    •TMDS 差分输入应采用直接来自连接器的最短残桩进行布局
    •保持进出 TMDS442的100 Ω 差分阻抗
    •在高速 I/O 下方保持一个不间断的接地层
    •将连接到器件的接地路径过孔保持在尽可能靠近的位置、以实现最短的返回电流路径

    如果只有两层、则可能是高速 I/O 下方的接地层中断、这将导致反射或其他信号完整性问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    目前、我使用的是用于 TMDS442转换开关的2层电路板。 我正面临另一个问题

    1) 1)当我使用笔记本电脑作为具有支持分辨率的输入源时、它会显示在灌电流端口、但有时它不会切换到灌电流端口。 当我检查 HDMI 连接器引脚的信号电压时、每个引脚电压与之前的工作条件相同、但 HPD 引脚变为低电平、IC 发热过大。

    2) 2)当我连接一个微型 PC 作为输入源时、即使 IC 加热过多、灌电流端口上也会显示输入。 与笔记本电脑不同,这款微型 PC 持续显示,不会受到任何干扰。

    3) 3)当输入源显示时、我用于将散热器保持在 IC 上、则输入显示在显示器上。

    4) 4)最重要的一点: 当 PCB 位于外壳外部时、笔记本电脑、微型 PC、摄像头等所有输入源都可以正常工作、这意味着在可用空间内、但当我将 PCB 固定在外壳上时、会看到上述问题。 那么、这样做的原因是什么? 此外、我发现源极的 HPD 引脚会变为低电平、即使源极已打开、这意味着它不处于睡眠模式。 为什么?

    这些是我遇到的问题。 您对这些有什么解决方案或想法吗? 请尽快恢复。

    如果您愿意、我也可以共享您的设计文件。

    谢谢、此致、

    Chandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否存在加热问题、您能否测量器件表面的温度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、您能告诉我如何测量温度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用热风枪进行测量,您是否有良好的焊接热焊盘?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我使用了散热器、它可以正常工作、适用于所有输入。 但是、当仅连接一个输出端口时、这意味着会出现问题

    1) 1)当我仅使用第一个输出端口来显示输入并使第二个输出端口保持理想状态而不使用时、我们会面临一些问题。 输入未正确显示在第一个输出端口上。

    2)但与第二个输出端口使用时的情况相同、第一个输出端口保持理想状态、则显示输入没有问题。

    3) 3)当我们使用两个输出端口时、第一个和第二个输出端口没有问题、所有输入都显示在监视器上。

    我们不知道为什么会发生这种情况。 您对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何焊接热焊盘?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们使用双层 PCB 板。 我们使用引线将散热焊盘焊接在电路板背面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两层电路板可能存在问题。 您能否将布局发送给我们进行审查?