This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:外部 MAC 反向

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793320/dp83825i-external-mac-llopback

器件型号:DP83825I

大家好、团队、

请允许我针对 DP83825I 提出一个基本问题。 用户指南中有"外部 MAC 环回"。 您能解释一下此功能的详细信息吗?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    外部 MAC 环回用于验证 PHY 和 MAC 之间的连接。 PHY 可以置于不同的回送模式。

    如果 MAC 具有此功能、也可以将 MAC 置于一种模式、将数据包回路到 PHY。

    此致、

    Hung Nguyen