This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR204:热阻

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793577/ds25br204-thermal-resistances

器件型号:DS25BR204

在热阻数据表中、定义了一个 Theta JC 和 Theta JA。  Theta JC 是如何定义的? 结温与外壳顶部之间的电阻? 还是结与散热焊盘之间的电阻?  在等待 Theta JC 的定义、是否还可以获得 Theta JB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:
    Theta JC 是结温与外壳顶部之间的电阻、在此情况下可应用散热器。
    Theta JB 高度依赖于 PCB 板材料/布局。 您可以按如下方式重新计算 Theta JB:
    TJ =电路板温度+ Theta JB X 功耗
    此致、、、Nasser