Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS
大家好、团队、
我有一个对我的设计非常重要的问题。
为了更好的布线原因、最好使用 不同的顺序将任何摄像头的四个通道连接到 sn65dphy440ss 器件的输入端。
假设、我从其获取摄像头的四个通道(0..1..2..3)的连接器连接到 sn65dpy440ss 器件的输入端到以下端口:2..3..0..1、而时钟通道当然没有更改。
我尝试在下面总结一下连接:
摄像头 连接器 TI 缓冲器输入 TI 缓冲器输出 接收器
拉内0 ------------------- Lane2_in ---- Lane2_out -------------- Lane0
朗1 ---------------- Lane3_in ---- Lane3_out ------------ 第1个问题
拉尼2 --------------- Lane0_in ---- Lane0_out ---------------- 第2层
拉内3 ---------- Lane1_in ---- Lane1_out -------------- 拉内3.
拉内克--- LaneCk_in_--LaneCk_out--- LaneClk
从数据表中、我不了解 sn65dphy440ss 器件的四个数据输入是否等效。
现在、我设计了一个具有上述连接的临时工程板。
此时使用的摄像机只有 Data0和数据1输出。
这些输出使用通道2和 lane3、如上图所示。
但不幸的是、我无法从接收器获取图像。
如果我将接收器直接连接到摄像头、一切都正常。
我希望我的问题是清楚的。
提前非常感谢您的支持
Stefano