This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:RMII 从器件与 RMII 主器件

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793355/dp83tc811s-q1-rmii-slave-vs-rmii-master

器件型号:DP83TC811S-Q1

团队、

您能否根据 本文档 http://www.ti.com/lit/an/snla292/snla292.pdf:建议 DP83TC811S-Q1的2个 RMII 设置

  1. 第6页。 RMII 从器件。
  1. 根据表3、为 RMII 从器件运行设置了自举配置
  2. 根据原理图、在本例中使用50MHz 振荡器? 这是来自 MAC 的时钟还是外部 CMOS 振荡器作为物理组件?
  • 第7页。 RMII 主器件
    1. 根据表4。 虽然这是 RMII 主器件部分,但自举配置说明中说明的是“RMII 从器件操作”,我想这只是拼写错误,因为“模式”部分中的模式不同?
    2. 在该配置中,25MHz 晶体用于 XI 和 XO,50MHz 输出在 RX_D3上,如果我的理解是正确的,这是 RMII 50MHz CLK 信号,应输入到 i.MX6UL 的 ENET1_REF_CLK 引脚

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    -在 RMII 从模式下、PHY 和 MAC 共享50MHz 时钟。 该时钟可以来自 MAC 或外部振荡器。

    -在 RMII 主模式下、表4中的自举配置是正确的。 描述有排印错误。 在此模式下、RX_D3引脚的50MHz 时钟输出可馈入 RMII MAC 的参考时钟。

    此致、

    Hung Nguyen