This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:设置 PCA9548时出现问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793210/pca9548a-problems-with-setting-pca9548

器件型号:PCA9548A

您好!

在我们的设计中、I2C 总线上有7个 I2C 多路复用器 PCA9548A。 除了这些多路复用器、还有6个其他器件。 我们能够访问除多路复用器之外的所有器件。 所有多路复用器都没有响应、我们可以清楚地看到示波器快照中出现 NACK。 I2C 总线上的输入侧有一个2k 上拉电阻器。 输入 SDA/SCL 线路上没有额外的电容。 根据器件数据表规格、输入侧的上升时间、设置时间和保持时间看起来不错。 我没有看到输入驱动信号有任何问题。 我很困惑多路复用器为什么不响应。

请告诉我还应该寻找什么。  

谢谢

Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    您能否使用 PCA9548A 提供失败事务的范围?

    该器件的原理图也有助于我们进行审阅。

    我可以想到的另一件事是复位是低电平有效复位、请确保将复位引脚驱动为高电平以启用器件。

    谢谢、
    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    重置! 我们对代码进行了一些更改、完全错过了!


    谢谢
    Shruti