This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:TC、Tj 规格

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792822/tca9517a-tc-tj-spec

主题中讨论的其他器件:TCA9517A

大家好、团队、

TCA9517A 是否有 TC、Tj 规格?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satosi-San、

    您是否在寻找绝对最大值或建议的最大值?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    请告诉我绝对最大值和建议最大值吗?

    此致、
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satosi-San、

    由于该器件是一款低功耗器件、因此 TC 和 Tj 将彼此相似。 我将为您报告 Tj 值、您可以假设 Tc 相同或略低。

     建议的最大工作温度为85°C。

    对于绝对最大值、我在查找数据时遇到了一些困难。 我能够发现、该设计似乎在100°C 时测试了他的器件、因此这让我可以相信绝对最大值至少为105°C。 我很确定您可以在125C 下运行它、但在125C 下运行时、您会发现 FIT 率和 MTBF 会增加。

    谢谢、

    -Bobby