This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75178B:电流消耗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1500, THVD1551, SN75178B, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791144/sn75178b-current-consumption

器件型号:SN75178B
主题中讨论的其他器件:SN75176BTHVD1500THVD1551THVD1550

您好!

我们计划为电机编码器 RS-422信号添加缓冲器。 我正在计算电路板上该 IC 的最大电流消耗。 数据表中提到、启用输出时的电源电流(无负载)最大电流为70mA。 在我们的应用中、该缓冲器的输出将连接到具有120欧姆端接电阻器的控制器。 我假设输出电流大约为20-25mA。  

我的问题是:我是否应该将输出负载电流与电源电流相加以实现总功耗? 在本例中、它是否大约为70+25 = 95mA?

谢谢。

-Saumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saumya、

    是的、正确-您可以将预期负载电流添加到器件的"无负载"ICC 规范中、以获取从电源汲取的总电流。

    请注意、THVD1500等较新器件与 SN75176B 封装兼容、但电源电流显著降低。 (SN75176B 没有任何问题、我们也没有计划淘汰它、但它是在34年前发布的、因此我想指出、目前已经做出了一些改进。)

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Max 的回应。 我提到了器件型号 THVD1500、但它是收发器、为了实现缓冲、我需要使用其中的2个 IC、对吧? 我在电路板上有空间限制、这就是我选择 SN75176B 的原因。

    此外、我查看了数据表、但只是想确认 SN75176B 是否仅采用 PDIP 封装? 表面贴装选项看起来由 TI 停产。

    此致。
    -Saumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saumya、

    我认为 SN75176B 应仍采用 SOIC (表面贴装)封装。 您在哪里看到它已过时?

    SN75176B 和 THVD1500都是收发器器件、因此在任何一种情况下都需要多个芯片来实现中继器功能。

    您的应用是否仅涉及单个方向的数据通信(即"单工"链接)? 如果是、那么更简单的解决方案可能是使用 THVD1551等全双工收发器。 然后、您可以使用单个 IC、在 A/B 线路上接收差分信号、在 R 上输出差分信号、在外部将 R 连接到 D、然后在 Y/Z 线路上传输同一接收到的信号。

    如果这是一个涉及双向通信的应用、只要发送和接收功能使用单独的差分对、就可以使用同一个基于 THVD1551的解决方案。 如果它们在单个差分对(即半双工链路)之间共享、 因此、中继器的设计会变得更加复杂、因为您需要一个计时电路来帮助正确控制驱动器/接收器使能线路、从而避免在公共总线上同时激活多个发送器。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    很抱歉、我想说 SN75178B 表面贴装选项。

    是的、我的应用仅涉及单向通信:编码器>缓冲器>控制器。 这是一个很好的建议、我可以肯定地将 THVD1551用于我的应用、并将 R 与 D 连接在一起以形成一个缓冲器。 此外、与 SN75178B 相比、它的耗电量要低得多。

    我唯一的另一个问题是最大差分输出电压是多少? 我可以在数据表中看到最小值为2V、我猜最大值将等于我的电源电压。

    非常感谢。
    -Saumya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saumya、

    是的、那么 SN75178B 目前仅在 PDIP 中提供。 最大差分输出电压实际上等于 VCC (器件无法生成更大的电压)。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Max 的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 THVD1551器件、是否有办法调整驱动器差分输出电压(VOD)幅度? 目前、它被称为最小2V 和典型3V。 我在电路的控制器侧为 RS-422线路提供了120欧姆固定端接电阻器。  

    谢谢。

    -Saumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saumya、

    VOD 将是输出负载电流的函数、输出负载电流将根据负载电阻而变化。 您可以参考数据表中的图2来了解这些参数之间的关系。 请注意、这是典型行为-温度/电源电压等会有一些变化

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果我使用 THVD1551作为缓冲器、正如我们先前讨论过的、通过在外部连接 R 和 D 引脚来实现、那么 IC 的最大电流消耗(电源电流+负载电流)是多少?  

    谢谢、

    Saumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saumya、

    它将类似于数据表的图9所示(THVD1551和 THVD1550基于同一设计)。 请注意、该电流的大部分是由输出负载引起的;器件的"空载"电源电流最多为1mA。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Max。

    我在控制器侧有一个120欧姆的负载电阻器、它将如何影响图9中所示的电源电流图? 我假设电流消耗将减少一定量。

    此致。
    Saumya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saumya、

    没错、较高的负载电阻意味着较低的负载电流、从而降低电源电流。 您可以参考图2了解负载电阻对电流的影响。 它给出了输出电压与输出电流之间的关系曲线、但可以根据欧姆定律将其转换为输出电流与负载电阻之间的关系。 在这种情况下、120 Ω 负载将提供大约25mA 的负载电流、54 Ω 负载将提供大约50mA 的负载电流。 因此、您可以预计图9中给出的曲线会降低约25mA。 不过、曲线的斜率将保持类似、因为在较高数据速率下电流增加更多是负载电容的函数、而不是电阻。 您可以在此处找到影响收发器功耗的因素的良好摘要:

    e2e.ti.com/.../how-to-calculate-the-power-dissipation-of-high-speed-rs-485-transceivers

    此致、
    最大