This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:PCA9515A I2C IC 波形问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793546/pca9515a-pca9515a-i2c-ic-waveform-questions

器件型号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件:PCA9515

您好、支持团队  

目前、当使用 PCA9515 I2C IC 时、您可以发现 SDA/SCL 信号在低电平中具有两个级。

在 SDA 中,规范中有一个描述,但是 SCL 没有提到会有这个现象....

这种现象是否正常、如何避免这种现象?
它会对通信产生什么副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Red Yen、

    "N SDA、规范中有一个说明、但 SCL 没有提到会出现这种现象"
    SDA 和 SCL 的构建/设计方式相同。 在数据表的第6.4节中、SCL 的典型电压为0.52V。 如果您使用强上拉电阻器、则该数字可能更大。

    "这种现象是否正常、如何避免这种现象?"
    这是正常情况、该器件设计为具有此功能、因为它可防止器件自身锁定在低电平。

    "它会对通信产生任何副作用吗?"
    我可以想到的唯一缺点是器件的体积更大。 如果您的 VOL 大于 VIL、则您可能无法将逻辑低电平寄存器。

    谢谢、
    -Bobby