Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460
主题中讨论的其他器件:HD3SS460
你好
拓扑为 NB->typec 连接器-> Mux -> DP130 -> Monitor。 如果 NB 输出四通道 DP、监护仪将正常亮起。 但是、如果 NB 输出双通道或单通道 DP、则监视器无法通过 DP130点亮。
绕过 DP130后、客户使用 Google NB 输出2通道和1通道 DP、显示器将正常亮起。 如果使用 ASTRO VG-870 (DP 转 Type C 电缆针脚分配 E),则显示器仍会正常亮起。
为什么两个通道和一个通道不会通过 DP130点亮监视器? 谢谢你。
Google NB (Chrome 书籍)
1366x768@60Hz
ASTRO VG-870 (DP 转 Type C 电缆引脚分配 E)
800x600@75Hz (HBR 单通道)
BR
Patrick