This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:互操作性和 RTFDAJ

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791485/tfp410-interoperability-and-rtfdaj

器件型号:TFP410

你好

我的客户遇到了 TFP410的互操作性问题。

特定的监视器不显示图像、也不指示输入信号。 显示器是 I/O 数据的全高清 LCD 显示器。 其他制造商(如戴尔、Acer 和 HP)的显示器可以连接并 正确显示图像。

1.我应该向客户建议什么?

2.您能向客户展示 RTFDA 和 VSWING 之间的公式吗?

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro-san、

    I/O 数据 LCD 上的 HPD 线路是否为低电平?

    我们没有 RTFA/VSWING 的公式。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro-san、

    这是否需要更多支持?

    此致、
    I.K.