This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:器件插入期间 TDN/TDP 线上是否出现浪涌?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792176/tps25810-surge-on-tdn-tdp-lines-during-device-insertion

器件型号:TPS25810

客户看到当某些 USB 设备插入连接器时、TDN/TDP 线会激增。  该浪涌会导致在连接器/器件通电之前错误地提前检测器件。  训练序列会立即启动、但会在器件有时间正确响应之前超时。   

请确认此器件的时序和电路实现要求。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、
    您是否能够分享上述问题的示波器捕获以及客户电路中 TPS25810的快照?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    根据通过电子邮件发送的反馈、关闭此项目、因为问题似乎与 TPS25810无关、而是与客户连接到 TX/RX 引脚的其他器件有关。