This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:如何使用 TIOL111实现器件节点的唤醒?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792964/tiol111-how-to-implement-the-wake-up-of-device-node-using-tiol111

器件型号:TIOL111

我使用 TIOL111来实现 IO-Link 通信。  

当主节点更改 CQ 电平或在 CQ 线路上发送数据,是否自动发送到器件节点的唤醒信号?  

是否需要配置某些寄存器以唤醒设备节点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    主器件将通过将 CQ 线路驱动至与器件端输出相对立的状态来向器件发送唤醒信号80us。 如果器件侧的 TIOL111被启用、这将导致大电流和不确定的线路电压。 每当 TIOL111在适当的持续时间内(即、在 tWU1和 tWU2参数之间)检测到此条件时、它会将 WAKE 输出置为低电平。 这不需要对器件进行特殊配置。

    如果禁用了 TIOL111 (例如、对于将使用外部上拉或下拉电阻来偏置一个逻辑状态的 NPN 或 PNP 类型传感器输出)、 然后、主器件的唤醒请求不会导致高电流、并且线路电压将保持稳定(在主器件侧驱动的任何电平上)。 在这种情况下、TIOL111的 RX 输出将反映正确的 CQ 线路状态、MCU 可以确定状态变化是否持续适当的时间、以便将其视为唤醒请求(而不是噪声、故障条件等)。

    我希望这一点很清楚;如果您有其他问题、请告诉我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一 句话"主器件将通过将 CQ 线路驱动至与器件端输出电流相对的状态向器件发送唤醒信号80us。  "

    主器     件是否首先从,引脚获得 CQ 电平?然后主器件向器件发送相反的电平并且 器件的 WAKE 引脚 自动产生低电平?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、听起来您的理解是正确的。 主器件会根据其接收电路报告的内容检测 CQ 线路电平、然后驱动相反的状态。 如果器件侧的 TIOL111启用、只要从主器件驱动的信号持续适当的时间被视为唤醒请求、它就会自动将 WAKE 拉低。

    此致、
    最大