This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:采用 UFP 模式且 TUSB321的电池充电器 IC

Guru**** 2987510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792220/tusb321-battery-charger-ic-with-tusb321-in-ufp-mode

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: BQ24073、 BQ24192I

您好!

我想在 UFP 模式下将 TUSB321的 OUT1/2引脚连接到电池 IC、以便充电器 IC 受 USB-C 端口上支持的电流限制的限制。  是否有能够实现该目的的电池 IC?

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看了一下、我正在争论是使用具有500mA 和1.5A 功能的内置选择引脚(我不需要3A)的充电器 IC、还是使用一组电阻器和 FET 来更改 bq24073等器件上的 ILIM 电阻器值。 我不确定 ILIM 是否仅在启动时轮询或连续轮询。 有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    将 TUSB321 OUT1/1直接连接到 ILIM 引脚可能不起作用、因为电池充电器需要在 ILIM 引脚上提供电流基准、接地电阻器可提供电流基准。  TUSB321 OUT1/2将无法直接向 ILIM 引脚提供满足您需求的可调节电流基准。 但是、OUT1/2可用于帮助控制某些外部电路以设置充电电流。 我会将此信息发送给电池充电器团队、以便进一步回复、请留出1-2个工作日进行进一步回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢您的参与、我期待他们的回复。 我还考虑使用 OUT1/2信号来驱动可切换 ILIM 上电阻值的 FET。 只要 ILIM 定期轮询、这是否是另一种可能性?

    最棒的
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    是的。 ILIM 输入电流限制钳位是一个被持续监控的模拟电路。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    感谢您的回复。  在通电时、在两个不同电阻之间切换 ILIM 值是否安全?  可能使用模拟开关?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    是的。  我自己完成了。

    此致、

    Jeff