This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S044:CB 文件号 适用于 TPD3S044DBVR 的 IEC 60950-1

Guru**** 2886450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791286/tpd3s044-cb-file-no-iec-60950-1-for-tpd3s044dbvr

器件型号:TPD3S044

您好、先生、

我们的客户询问 TPD3S044DBVR 的 IEC 60950-1 CB 文件。 请提供帮助。 谢谢你。