This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:927/928 EVM 时的 I2C 通信

Guru**** 2929350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793035/ds90ub927qevm-i2c-communication-while-927-928-evm

器件型号:DS90UB927QEVM

您好!

在这里、我们使用 927/928 EVM 并尝试连接 I2C、但失败了。

阅读 SNLA131A 后、仍有一些问题:

(现在视频通过 FPDLinkIII 从927更改为928)

MCU (I2C 主机)应放置在927侧或928侧、还是两者之一?

2.如果 MCU 现在想从外部传感器读取 I2C 数据、器件地址应该是927的地址? 928的地址? 或外部传感器的地址?

如果不仅要分配一个地址、是否有任何示例可供参考?

3.在这种应用程序中,我应该如何设置配置寄存器?

主器件/从器件? 从器件地址? 通过/全部通过?

非常感谢。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    MCU 可以置于任何一侧。 您可以检查927和928是否具有 i2c 直通和别名。 通常、在这种情况下、MCU 放置在实际项目的927侧、因为928放置在面板侧、927放置在 ECU 侧。

    对于您的问题、请检查 EVM 板的 MCU 是否正常工作? 如果发生冲突、请断开连接。

    此致、

    Steven