This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111 CTLE 升压增益

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792944/ds110df111-ds110df111-ctle-boost-gain

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS125DF111

大家好、

您能否在下表中披露每个值的升压设置(增益)? 5.5GHz 或5GHz 时的 dB 是多少??

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    DS110DF111和 DS125DF111共用一个通用 CTLE 设计。  DS125DF111的6.25GHz 升压值在第33页的数据表中给出 。  DS110DF111在5GHz 或5.5GHz 时的值将非常相似(比之前的值低1dB)。  

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    我找到了相关信息。 感谢您的及时支持。

    此致、

    Kawai