This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:THVD1552和 SN65HVD1476的兼容性

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552, SN65HVD1476, THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791189/thvd1552-compatibility-of-thvd1552-and-sn65hvd1476

器件型号:THVD1552
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1476THVD1452

我想实施全双工 RS-482总线。 我正在考虑将 THVD1552用于主器件、将 SN65HVD1476用于所有从器件。 我不能将 SN65HVD1476用于主器件、因为电源只有5V 电压可用、并且具有从器件收发器的电路板已经包含 SN65HVD1476。 此配置是否正常?

我已经看到、我可以同时使用 THVD1452主器件和从器件。 由于我选择了 VSSOP 封装、THVD1452DGS 尚不可用。 这只是一个未来的解决方案。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、JC、

    您应该能够将5V THVD1552器件与3.3V SN65HVD1476器件混合使用。 您可能看到的唯一问题是、如果您在网络中在外部实施失效防护电阻器、以便在空闲总线期间偏置接收器电压。 如果一组失效防护电阻器使用3.3V 电源轨进行偏置、另一组使用5V 电源轨进行偏置、则您将看到电阻器之间的电流路径、您可能希望使用二极管阻止该路径。

    但是、THVD1552和 SN65HVD1476器件都具有确保在空闲总线状态期间接收器处于已知状态的特性。 这是通过接收器阈值参数和集成迟滞来实现的。 这意味着您无需针对空闲总线状态实施基于外部电阻器的解决方案。 因此、上述电流路径问题是一个没有意义的问题。 您应该能够继续使用您建议的解决方案。

    此致、
    Max Megee
    TI 收发器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 。 "如果您在网络中的外部实施失效防护电阻器以在空闲总线期间偏置接收器电压、您的具体意思是什么?"

    此致、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    对您的问题迟迟未得到答复表示歉意。  有关 RS-485中空闲总线偏置网络的外部电阻器方案的更多详细信息、请参阅此博客文章:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2016/12/06/rs-485-basics-two-ways-to-fail-safe-bias-your-network

    但是、我认为您不需要实施这些策略中的任何一项、因为您的用例中的收发器应该负责这一点!

    谢谢、

    Max Megee