This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:IBIS 模块选择

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792160/pca9306-ibis-module-select

器件型号:PCA9306

大家好、

我的客户希望在网络中使用 IBIS 模块。

它们需要3.3V 至1.8V 电压、您能不能帮助说明两个模块之间的差异、如下所示:

1.[型号] PCA9306_IO_18_S 型号_类型 串联开关

2.[型号]PCA9306_IO_18,型号_TYPE 终端器

哪个模块可用于3.3V 至1.8V 应用?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    我会使用 series_switch 模型、因为这些模型是电平转换应用所需的开关功能。 终结器类型模型仅包含有关接地钳位结构的信息(这在模拟负电压的泄漏行为时可能很有用)。

    如果您对该模型有任何疑问或困难、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    如何在仿真中将串联模型用作输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我的客户使用该模块进行仿真、但似乎 最大条件的输出电平仅为1.03V、典型条件和最小条件正确。

    PCA9306_IO_18_S 模型类型 串联开关。Ω

    输入波形

    输出波形

    您能帮助双击模块的最大条件输出电平吗?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    您能帮助尽快查看此问题吗?

    这有点紧迫、因为这会影响客户系统解决方案的解决方案。

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    很抱歉耽误你的时间——上周我没上班了。

    您能否分享您对此测试的电路设置? 首先、我想了解一下您如何实现上拉电阻、因为这些是正确运行所必需的。

    此外、您使用的是哪种仿真工具? (我相信这样的系列开关型号的处理方式可能因工具而异。)

    此致、
    最大