Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 大家好、
我的客户希望在网络中使用 IBIS 模块。
它们需要3.3V 至1.8V 电压、您能不能帮助说明两个模块之间的差异、如下所示:
1.[型号] PCA9306_IO_18_S 型号_类型 串联开关
2.[型号]PCA9306_IO_18,型号_TYPE 终端器
哪个模块可用于3.3V 至1.8V 应用?
Lacey
非常感谢!