This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:热阻

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793151/sn65lvds100-thermal-resistances

器件型号:SN65LVDS100

您好!

 组件 SN65LVDS100D 的热阻(结至电路板和结至外壳)是多少?

谢谢、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    这里是我为该器件找到的完整热参数、包括更新的结至环境值、我认为这更准确。
    Theta JA-High K:111.1
    Theta JC、顶部:55.6
    Theta JB:51.8
    PSI JT:9.7
    PSI JB:51.2

    此致、
    相位