This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:独立锁定至连续范围内的串行数据速率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793025/ds250df230-independently-locks-to-serial-data-rates-in-a-continuous-range

器件型号:DS250DF230

尊敬的先生:

根据 DS250DF230第1页中的数据集进行说明

  DS250DF230的每条通道均可独立锁定在 9.6Gbps 至25.8Gbps 连续范围内的串行数据速率或任何支持的子速率(÷2和÷4)、包括关键数据速率、如  

   12.16512Gbps、9.8304Gbps、6.144Gbps。 "

请问    DS250DF230能否锁定为10.3125Gbps 或9.95328Gbps 串行信号的连续数据速率?

   这适用于服务提供商可能插入25G 光学收发器或10G 光学收发器的应用
   不同应用的同一个光学笼中。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc年

    DS250DF230可锁定在19.6G 至25.8Gbps 范围内的任何数据速率、并在此范围内除以2或4的任何数据速率。 10.3125Gbps 和9.95328Gbps 在该数据范围内、器件将锁定至这些数据速率。

    此致、Nasser