This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:IBIS 模型或源阻抗

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790845/trs3253e-ibis-models-or-source-impedance

器件型号:TRS3253E
主题中讨论的其他器件:MAX3232

您好!

是否有可用于 CMOS (ROUT)输出的 IBIS 模型、即引脚4、5、7、 等等? 任何具有等效输出级的器件都可以工作。 我最终会处理该驱动器的输出阻抗、因此我可以调整端接电阻器的大小。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我们正在寻找最接近的替代方案。 我们将在明天再次与您会面。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我无法在我们的数据库中找到专门用于 TRS3253设计的 IBIS 模型。  但是、我们有一个适用于 MAX3232器件的 IBIS 模型、该模型的输出逻辑结构应与 TRS3253器件类似。  MAX3232 IBIS 模型的链接如下:

    http://www.ti.com/product/MAX3232E/toolssoftware

    这将有助于您针对 CMOS 接收器输出线路上的端接电阻做出良好的工程决策。  请告诉我、您是否需要有关该模型的任何帮助或任何进一步的澄清。

    此致、

    Max Megee

    TI 收发器接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Max! 我将根据您的建议使用 MAX3232。