This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791497/sn65dsi86-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

你(们)好,先生  

 SN65DSI86是否 支持 MIPI 转 eDP 解决方案 eDP 3840 x 2160 60fps 24bpp 颜色分辨率?

请回复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该面板的像素时钟是什么?

    计算方法是

    流位速率= PixelClock x bpp

    MIN_NUMBER_DSI_Lanes =流位速率/(2 x max_DSI_CLK)

    DSI86的最大 DSI 时钟为750MHz。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的答复已经有几天了。 您是否有更新、或者能否继续关闭此主题?

    谢谢
    David