This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:用于仿真的 Verilog 模型

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790704/dp83822h-verilog-model-for-simulation

器件型号:DP83822H

您好!

我正在寻找一个仿真模型来使用此 PHY 对我的 ASIC 设计进行仿真。 是否提供?

此致、

Eike Hahn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eike、

    我们有用于模拟 MAC 和 PHY 之间接口的 IBIS 模型。 这样、您就可以检查 ASIC 和 DP83822之间的接口以验证连接。 这是您想要的吗? 我们将其发布在 TI.com :www.ti.com/.../toolssoftware 的产品页面上

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    不幸的是、不是。 我正在寻找一个数字仿真文件来测试我的 MII (MAC)到 RMII (PHY)模块。 由于我们在项目中使用此 PHY、因此最好使用此 PHY 的模型进行仿真。

    此致、
    Eike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eike、

    我们不向客户提供 Verilog 模型。 PHY 中的 MII 和 RMII 设计 IP 已在电压、温度、负载等不同条件下进行验证 任何支持 MII 和 RMII 以太网接口的 MAC 都可以与 DP83822搭配使用。 IBIS 模型提供用于信号完整性分析的数据点。

    此致
    Aniruddha