This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:多路复用器开关的最大额定电流。

Guru**** 2794575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790812/hd3ss3202-maximum-current-rating-of-mux-switches

器件型号:HD3SS3202

我有一个应用、其中的高速信号线路有可能被短接至接地。  我需要知道高速信号开关的最大额定电流、以确保它们在这种短路情况下不会损坏。

感谢您的帮助、

马克·达尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于接地引脚、此开关打开或关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开关打开、电流从收发器流经多路复用器接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导通电阻为5欧姆、电流取决于通道上的直流电压。 通常、通道上有交流电容、因此电流应非常低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此应用中、通道为直流耦合。  通道上的电压可能高达2V。   我需要知道开关的额定电流、因此我知道通道中需要多大的电阻来限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通道开启时没有电流限制、不确定电源是否能够处理电流2V/5ohm=400mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要输入电压符合规格、就可以正常工作。