This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223E:MAX3223E

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789734/max3223e-max3223e

器件型号:MAX3223E

大家好、我使用 MAX3223E 作为收发器来调试 UART 端口、使用的串行应用是 TeraTerm 或 Putty。 问题是、在15-20分钟的串行应用程序(Teraterm)挂起后、需要重新启动才能再次获取打印、而不同 PC 上的打印也是如此(我们可以从中得出结论、电路板将其驱动至某个未定义的状态并导致其挂起)。 因此、如果提出原因和解决方案、这将是一大帮助!

谢谢

此致

维迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidya、

    是否只需重新启动应用程序即可解决问题、或者是否需要重新启动收发器?

    当问题发生时、您是否可以通过任何方式探测 MAX3223E 的输入和输出引脚、以确保器件处于活动状态且每个输出与其对应的输入状态相匹配? 如果发现问题、我们可以进一步对其进行调试;否则、这可能更多地是应用级问题。

    如果您可以共享显示如何使用 MAX3223E 的原理图、它也会有所帮助。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidya、

    您是否能够解决您的问题? 如果没有、您是否有机会查看我的上述评论?

    最大