This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:TUSB8042

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792890/tusb8042-tusb8042

器件型号:TUSB8042

我如何才能使上游具有将其设置为高速所需的端接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、  

    您能澄清一下您的问题吗? 如果您询问 TUSB8042在高速枚举时需要在 USB 主机上进行何种终端、 则该单端终端在 DP 和 DM 上为~45欧姆。 TUSB8042集成了所有终端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    主机与 TUSB8042RGCT 之间需要任何 PD 或 PU、以确保主机将端口视为高速端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无需外部 PU 或 PD。