This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:VIDmax 的最大值是多少? 内部电容器的直流电压应力是多少?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792889/ds280df810-what-s-the-max-value-of-vidmax-what-s-the-dc-voltage-stress-of-the-internal-cap

器件型号:DS280DF810

大家好、

我们需要检查以下两项。

 VIDmax 的最大值是多少?

2.  内部电容器的直流电压应力是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1)。 实际最大 VID 为1225mV。 数据表中不要求这样做、因为如果我们列出了这种情况、则意味着-根据 TI 政策-在生产中必须根据此参数测试每个器件、而这不是目前所做的。

    2)。 请注意绝对最大额定值。 。 最大 IO 直流电源为2.75V。 这意味着模拟信号上的直流电压低于2.75V。

    此致、Nasser