This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:泄漏电流过大

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793179/pca9306-excessive-leakage-current

器件型号:PCA9306

您好、支持团队

Y 客户正在测量过多的泄漏电流。 在数据表的图14中,您建议添加一个电阻器接地至灌电流4.5uA,我的客户正在测量31uA。 签名后、我可以通过电子邮件发送原理图。  

此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、

    从 Vref2到 Vref1的预期电流是一个等式:[Vref2-(Vref1+~0.6V)]/Rpull {您可以在图13中看到这一点、其中未使用下拉电阻器}

    您应该使用 DMM 来测量使能引脚上的电压和电阻值、以进行双校验。


    如果您仍有其他问题或不理解、您可以通过 duynguyen@ti.com 向我发送电子邮件

    -Bobby