This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:固件版本的终端状态差异

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791305/tusb9261-q1-difference-of-terminal-status-about-firmware-version

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

终端的更多信息。

在之前、在器件复位期间、在复位释放后、我被立即告知端子状态(输入/输出和逻辑)。 终端状态是否会根据固件版本而变化?

我之前被告知的终端状态如下图所示。

(__LW_AT__补充)
为了担心固件版本、
将来、当更新 FW 时、如果状态发生变化、则可能存在硬件方面不会将其吸收的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、GPIO 引脚的功能将根据 TUSB9261的固件版本而变化。



    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是否回答了您的问题? 如果是、请标记为已解决。


    谢谢、