This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:关于 FW 版本1.06

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791316/tusb9261-q1-about-fw-ver-1-06

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

关于 FW

我从您的网站下载了 FW (v 1.06)并检查了该文件。 总共有5个 bin 文件。 请告诉我如何使用每个 bin 文件。

TUSB926x_FW_v1.06.bin(十六进制)
・交替 SATA 极性 FW フォルダ
2.TUSB926x_FW_v1.06_SATA_NO_POLARITY_SWAP.bin
TUSB926x_FW_v1.06_SATA_POLARITY_SWAP_BOTH.bin
TUSB926x_FW_v1.06_SATA_POLARITY_SWAP_RX.bin

(__LW_AT__补充)
当我在 PCB 中写入1并将其连接到 PC 时、器件无法被识别。 另一方面、写入2时、由于器件已被识别、请告诉我正确的用法。

5. FW 有3种模式可改变 SATA 的极性,但如果您不介意,请告诉我背景,您 知道为什么要准备3种模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    位于"/TUSB926x 固件/备用 SATA 极性 FW/"目录中的"readme.txt 文件":

    "默认固件根据 TI 的参考板设计交换 SATA Tx 信号对的极性。 根据您的特定电路板布局、您可能需要对 SATA Tx 和 Rx 信号进行替代极性设置。 这些固件二进制文件是为这种使用而提供的。"

    它们已经准备好、因此固件可以在任何硬件设计配置中工作。  默认情况下、德州仪器(TI)的 TUSB9261演示 EVM 交换 Tx 信号对极性。  在您的设计中、您可以选择不交换极性。  在这种情况下、您将使用"...SATA_NO_POLICE_SWAP.bin"固件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是否回答了您的问题? 如果是、请标记为已解决。


    谢谢、