This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:SMAJ36CA 兼容性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793090/tvs3301-smaj36ca-compatibility

器件型号:TVS3301

尊敬的支持团队:

我们的 TVS 解决方案和 SMA 系列之间是否有任何比较表? 特别适用于 SMAJ36CA、其中最接近的解决方案(TVS3301)在反向关断电压方面似乎太短。

您确认吗?

还有其他限制吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIL-

    遗憾的是、我们拥有的最高电压浪涌器件是 TVS3301、它具有33V Vrwm。 如果需要更高的电压、我们就无法支持这些要求。 但是、请注意、很多时候、33V 的电压会像需要的那样高、并且由于泄漏电流较高、因此会增加36V 作为额外裕量。 由于 TVS3301具有更低的泄漏电流、因此需要更小的裕度。

    有关器件之间的比较、请参阅以下白皮书: www.ti.com/.../slyy127

    谢谢、
    阿尔茨