This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:85°C 以上的行为

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792908/sn65lvds100-behavior-above-85c

器件型号:SN65LVDS100

你好

该器件支持高达85°C 的环境温度。

超过85C 时、器件的行为如何?

设备损坏? 仍在超出规格的情况下工作? 长期可靠性降低?

绝对最大结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iso-San、您好!

    遗憾的是、我没有数据可用于85°C 以上的操作。 但是、绝对最大结温为150°C、在该温度下运行可能会影响可靠性。 尽管如此、它仍能让您知道、在稍微高于85°C 的温度下运行可能不会导致损坏或影响可靠性。 当工作温度高于85°C 时、性能和参数值可能会降低。 典型特性图与温度间的关系可能会让您有所了解、但当然不能保证。

    此致、
    相位