This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:液晶屏图像问题

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789282/ds90cf386-lcd-image-issue

器件型号:DS90CF386

您好!

我的客户遇到 DS90CF386问题。

LCD 图像的绿点如下所示、

1.您能给我改进的建议吗?

2.请您告诉我您过去的经历中的根本原因吗?

3.您需要哪些测量项目来达到根本原因?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请支持此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    到目前为止、客户已采取了哪些措施来调试该问题? 他们是否在多个器件上看到此问题? 也就是说、他们是否有一些系统未显示此问题?

    以下是一些初步检查要点:

    1.他们是否检查了 DS90CF386、处理器和 LCD 之间的位映射是否正确?
    2.时钟下降沿的 LCD 选通信号是否为数据?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    您的建议#2解决了这个问题。

    穆克