This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:因电流限制而损坏

Guru**** 2537890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789702/tps25810-q1-damage-by-current-limit

器件型号:TPS25810-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25810

您好!

如果多次重复电流限制条件、TPS25810-Q1是否有可能损坏?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    TPS25810具有内部针对 OUT、CC1和 CC2的电流限制功能。 无论重复多少次,都不应失败。
    您是否遇到 tps25810出现故障和损坏的情况?

    Michael .tan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tan - San、

    感谢您的支持。

    到目前为止、不会发生实际的故障或损坏。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我可以结束您的问题,还是您想知道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我会解决这个问题,谢谢!