This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:关于过孔连接

Guru**** 2927100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791489/sn65hvd75-about-via-connection

器件型号:SN65HVD75

大家好、

我在数据表的焊盘图案示例中看到了(Φ0.2)过孔的描述。

这是否意味着它连接到接地以散热?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji-San、

    是的、通常建议在散热焊盘中使用过孔来提高焊盘与 PCB 上使用的其他金属(通常是接地层)之间的导热性、以便在更大的区域内更均匀地散热。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San、

    感谢您的回答。
    我很理解。

    此致、
    Kenji