This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:主机控制显示屏背光照明不亮的问题

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792285/ds90ub927qevm-problems-with-host-control-display-screen-backlighting-not-lit

器件型号:DS90UB927QEVM

1.我们的主计算机使用的927初始化是正常的,主机这一端的背光信号也是正常的,但显示屏这一侧的背光不能传输到它,这会导致显示屏无法亮起。 2.显示屏使用928解码器,且928配置在屏幕的 MCU 侧。 3.我们的主机可以使用926 7英寸屏幕正常驱动。 因此、现在可以推断主机927和928匹配的设置存在一些问题、导致背光信号无法通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、我们无法清楚地理解您的问题。 您意味着背光有问题?
    如果是、如何在此处传输背光信号? 这里的背光信号是什么? 有关详细信息、请按照927/928 d/s 的 GPIO 信号传输设计进行操作。

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPOI2控制背光 EN、GPIO3控制背光 PWM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该确保案例中的 GPIO 设置与 TI 的 GPIO 设置(927到928之间) d/s 请求保持一致!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、GPIO 对应无问题、我们发现的问题、将18BIT 更改为24位。 谢谢!