This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:bcdVersion

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792053/tusb8044-bcdversion

器件型号:TUSB8044

你(们)好

如何将 bcdVersion 从1.10更改为1.21?

它需要通过 DP AltMode 的告示板测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    我建议从 TUSB8044转换到 TUSB8044A。 TUSB8044A 符合最新的告示板规格、并将报告正确的 bcdVersion。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    谢谢你。
    除 bcdVersion 外、TUSB8044和 TUSB8044A 的区别是什么?
    数据表看起来是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    主要更新与告示板和其他内部功能有关。 我们将很快发布有关如何从 TUSB8044转换到 TUSB8044A 的文档。 这将突出显示两种产品之间的差异