This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 IBIS 模型选择

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792341/pca9306-pca9306-ibis-model-select

器件型号:PCA9306

PCA9306能否用作 SI 仿真中的输出?

应选择哪种型号?

PCA9306_IN 仅用于输入。

PCA9306_IO 为终端。

PCA9306_IO_S  series_switch 类型 不支持 Mentor hyperlynx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 user5996297,

    是否可以使用 PCA9306的 HSPICE 模型而不是 IBIS 模型?


    我对 IBIS 模型仿真不是很满意、但:

    "应该选择哪种模式? "
    IO_S 模型可能是此处要使用的模型。

    在您之前发布的 e2e 线程中、高电平似乎被锁存在1V。 我猜这是因为您在输出侧没有上拉电阻器。 您的原理图中是否有上拉电阻器?

    -Bobby